This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171-Q1:TLV171QDBVRQ1运算放大器短路保护吗?

Guru**** 2981500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171-Q1, TLV171, LM2904B-Q1, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793045/tlv171-q1-is-tlv171qdbvrq1-op-amp-short-circuit-protected

器件型号:TLV171-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV171、 LM2904B-Q1、 LM2904

我对输出端接地短路情况下的 TLV171QDBVRQ1运算放大器短路电流有疑问。

我们正在项目中使用 TI 的运算放大器,但我们只能在一个条件下使用。

在写入的数据表中、ISC=25mA、那么我想知道这个运算放大器短路是否受到保护?、如果我的电源电压为36V。

在不超过150度 CEL 的情况下、它可以在多长时间内维持这种接地短路情况。  结温 我们的环境温度为115°CEL。

 

请通过提供 SCG 期间 IT 可维持的时间段来解决此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    您是否阅读过数据表的第6.1节和脚注(2)? 您是否在数据表的第6.5节中看到过"短路电流"规格? 您是否见过数据表的图24?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经完成了所有这些部分。

    但主要的问题是、正如我提到的 Ta (环境温度)=115摄氏度时、它可以承受 Tj (结温)的时间。 因此,使用此 Tj=Ta+(RthJA*PD)。

    Samrat Pushpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samrat、您好!

    Kai 正确。 第6.1节规定、该器件可承受连续短路电流限制(如果不超过绝对最大额定温度)。 和图24显示了短路电流限制如何随温度的升高而降低。  

    要根据短路电流限制计算器件可能会发热至的温度、我建议观看 我们有关 功率和温度的 TI 高精度实验室视频。 这些视频将展示如何根据输出电流、输出电压、电源电压和环境温度计算器件温度。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    现在了解了该方案,也感谢您的澄清。

    谢谢你

    Samrat Pushpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samrat、您好!

    我很高兴能提供帮助! 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我对 TLV171-Q1运算放大器有疑问。

    正如您告诉我观看 TI -高精度实验室功率温度视频时所说的那样,我观看了视频并了解了热保护。

    根据我的分析、TLV171-Q1没有热保护。 因此、在我的电路条件下、我计算了功率耗散和结温、该值超出了我的 Tj=150度 CEL。

    我已附上带有参数(KL_30_PROT=36V)的运算放大器比较器的计算和电路图

    能否验证我的操作是否正确?

    因为如果正确、那么如果 TLV171没有热保护、那么它将在接地短路情况下不起作用。

    请提供视图或计算结果、这将非常有用。

    谢谢  

    Samrat Pushpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samrat、您好!

    我对您的设计中如何使用 TLV171-Q1有很大的顾虑。 TLV171-Q1是否用作比较器?

    如果是、您的电路可能无法正常工作。 这是因为 TLV171具有内部背对背二极管、当运算放大器的输入被分离时、这些二极管将打开。 请参阅"用作比较器的运算放大器-可以吗?" 以了解更多信息。

    您是否愿意为您的设计使用其他运算放大器? 如果是、请提供您设计的一些基本要求(电源电压、带宽、符合汽车标准等)、我将推荐一款满足您需求的器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我在这里实现了一个想法、以防止在接地短路和 电池短路情况下出现这种自发热。

    我所做的是,我准备了一个 RC 模拟输入电路,它将连接到微控制器引脚,最终的工作是在发生短路时进行诊断,微控制器将发出切断电源电压的命令。 这就是我提出过热保护的方法。

    这是一个好解决方案吗? 如果不是、则推荐您建议的器件型号 比较器运算放大器的设计。

    我的电源要求为 Vs=36V

    应符合 AEC 标准。 和增益带宽约为 3MHz。

    谢谢

    Samrat Pushpesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    我不确定您提出的想法是否可行。 原因是输出引脚与 V+和 V-之间也有二极管。 因此、如果在输出引脚拉至 GND 或 Vbattery 时关闭电源电压、则其中一个二极管可能导通、并由于电流流经内部 ESD 二极管而损坏器件。 但是、这一切取决于"关闭"的含义。 这是否意味着 V+和 V-被拉至 GND 或它们是悬空的? 当电源关闭时、可以有什么东西为 V+电源灌电流供电(如果它是 LDO、则很可能无法、请参阅 有关 EOS 的 TI 高精度实验室视频)? 我还建议阅读"自供电设备"、了解有关电源"关断"时可能出现输入信号时会发生什么情况的更多信息。

    我建议查看 LM2904B-Q1。 我还建议阅读《LM324/LM358器件应用设计指南》。 本应用手册讨论了如何将 LM2904用作比较器。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、这意味着我将 V+引脚下拉至0V。

    谢谢  

    Samrat Pushpesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我是说运算放大器同相端子的输入下拉至零。 这就是我要做的。

    这可能会起作用、因为正如您告诉我的那样、我将经历"自供电设备"。 因此,这种情况并不相同。

    谢谢  

    Samrat Pushpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    将同相输入下拉至零将不会出现问题。 这将导致输出尽可能接近负电源。

    但是、我建议再次计算此条件下的预期温度。 确保根据您决定使用的运算放大器使用热规格。

    谢谢、

    Tim Claycomb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答。

    这是一个内容非常丰富的讨论。

    谢谢  

    Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    我很高兴它能提供帮助。 如果您将来需要进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Tim Claycomb