This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV641:在器件加电之前存在输入信号时出现异常输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790212/lmv641-abnormal-output-while-the-input-signal-existed-before-device-powered-up

器件型号:LMV641

大家好、

我的客户使用 LMV641进行负电压检测、VIN+通过电阻器连接到 V-、VIN-通过电阻器连接到检测到的电压。

虽然在 LMV641加电(V+)之前存在 Vin-信号(负电压)、但 LMV 的输出保持低电平、即使 LMV641已加电、也不会达到预期值。 同时、当 LMV641在 Vin-信号(负电压)之前加电(V+)时、LMV641按预期工作。

 

支持需求:

您能不能给出评论、因为在器件上电之前存在 VIN-输入信号时 LMV641无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    输入电压的负电压不得超过-0.3V、否则可能会发生闩锁、从而导致损坏。 请参阅数据表的第6.1节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai
    TI 是否有任何其他放大器可以处理负输入电压而不会发生闩锁?
    我们看不到 ADI 放大器 AD8519的闩锁使用情况。
    感谢你的帮助。

    (在 Vcc 可用之前、输入引脚上的电压大约为-0.7V。 引脚电压为-0.7V 时、引脚电流小于0.5mA)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中良、您好!

    AD8519也不允许负输入电压。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    我们在使用 AD8519时没有遇到闩锁问题。 输入引脚上的负电压仅在使用 AD8519施加 VCC 之前发生。

    也许您可以建议我的另一个放大器感应电压?

    Sch 如下所示 、条件是 在施加 IC 电源电压之前出现输入电压(VIN=300V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhongliang、

    当运算放大器未受电时、使晶体管和其他元件彼此隔离的正常反向偏置结不工作。 在这种情况下、施加输入电流会导致通过通常关闭的半导体结形成异常电流路径。 在建立了意外电流路径的情况下施加电源会导致形成锁存器、4层半导体结构。 它们通常不会关闭、直到输入电流源和电源都被移除。 如果重新加电并且输入电流不像以前那样存在、则器件将以正常工作模式启动。

    不同半导体工艺上的不同运算放大器的行为不同、可能会也可能不会表现出闩锁行为。 未供电的锁存机制通常不包含在设计标准中、因为它被视为异常运行模式。 它实际上取决于特定运算放大器 IC 的特定设计、布局和处理、无论它是否会锁存。 即使特定的运算放大器目前没有锁存迹象、未来的生产批次也可能会出现锁存现象。 有些罕见的运算放大器产品可能不会表现出闩锁电势、但这可能是由于采用电介质隔离工艺等独特设计所致。

    TI 未指定其任何运算放大器产品用于加电前流经的输入电流。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程