This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6492:热阻

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795914/lmc6492-thermal-resistance

器件型号:LMC6492

请为 LMC6492BEMX 提供热阻 Rtheta_jc。 数据表中提供了 Rheta JA、但 Rtheta JC 不提供

此处已询问/提供了问题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/795907

但论坛中未发布答案-请在 e2e 论坛中回复、以便在将来可以搜索到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我将为 LMC6492输入热性能数据请求。 请留出3-5个工作日、我会再给您回复。 您问题(e2e.ti.com/.../795907)中的论坛帖子 是指其他器件。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请在下面找到 LMC6492的热性能信息:

    热指标 LMC6492 和功能
    D
    8.
    RθJA Ω 结至环境热阻 112.2 °C/W
    RθJC Ω(顶部)结至外壳(顶部)热阻 51.7. °C/W
    RθJB Ω 结至电路板热阻 54.7. °C/W
    ψJT 结至顶部特征参数 7.2. °C/W
    ψJB 结至电路板特性参数 54 °C/W

    此致、

    Bala Ravi