This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:电流感测引脚

Guru**** 2771915 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795976/opa541-current-sense-pin

器件型号:OPA541

我的应用不使用器件的电流限制、因此我想知道我是要将电流感应引脚保持断开状态、还是直接连接到输出端、两者之间没有 Rcl、或者其他任何东西。  请确认并说明采用这种方法的原因。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    如果您选择不使用 OPA541电流感测功能、 Isense 引脚应连接到输出驱动引脚。 从 OPA541数据表图7中可以看出、将它们短接在一起相当于 RCL 等于0欧姆、最大 输出电流能力结果。 在这种情况下、电流限制功能被禁用。

    将 Isense 引脚 保持断开 可使电流限制晶体管的发射器悬空。  OPA541在此条件下的运行没有特性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程