This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253EVM:适用于 LMG3411

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253EVM, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795666/ina253evm-suitability-for-lmg3411

器件型号:INA253EVM
主题中讨论的其他器件: DRV421

您好!

我们有 LMG3411EVM-18子板、我们希望在闭合电流环路模式下使用它们。 我们找到了2个我们认为可以帮助我们的 EVM。 这些是;

·      INA253EVM。 我们想知道 EVM 手册中提到的-4V 限制。 正常交流电压范围为80V 至-80V

·      DRV421 EVM。 如果此 EVM 可以正常工作、那么我们需要其中3个模块用于三相系统测量...对吧?

 

如果您认为这些是合适的选择、以及我们是否需要与其他 LMG EVM 配合使用、请告知我们。