This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331精度

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795751/tl331-tl331-precision

器件型号:TL331

您好:
我设计的产品使用 TI TL331通过电压比较来控制电源开关。我想知道此器件的 IN+/IN 引脚精度范围。此外、IN+电压大于 IN 电压范围、 Vout 引脚将变为高电平、谢谢!
BR
阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    该器件的 VIN 范围为-0.3V 至36V、室温下的输入失调电压为2mV (典型值)和5mV (最大值)。 在器件的所有温度范围内、输入失调电压最大为9mV。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    "精度"由偏移电压规格决定。

    TL331的偏移规格在室温下的最大值为5mV、在整个工作温度范围内的最大值为9mV。

    5mV 已在生产环境中进行测试、因此在室温下、您永远不会看到超过5mV 的器件。

    偏移数为正负(±9mV)。 因此、在设计时、与施加的基准电压进行比较时、应同时考虑+9mV 和-9mV 误差。

    有关比较器的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室中有关比较器的第15节:

     https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps#section-15