This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:生成受控频率和振幅的谐波信号

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331, VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795408/lm331-generation-of-harmonic-signals-of-controlled-frequency-and-amplitude

器件型号:LM331
主题中讨论的其他器件: VCA810

尊敬的所有人:

我需要生成一个谐波信号(正弦波)、频率在0和1kHz 之间调节、幅度在0和1Vrms 之间控制。 作为控制频率和振幅的类比输入、我可以提供电流和/或电压(直流)信号。  

我猜测使用 LM331来控制频率并将生成的信号馈送到 VCA810 (或等效器件)以控制振幅。  

LM331生成的信号幅值是多少? 它是否在某种程度上取决于模拟输入信号作为频率(计算公式?)  还是恒定不变?

您能否确认此解决方案是否合理?

谢谢你  

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    LM331生成的信号幅值是多少? 它是否在某种程度上取决于模拟输入信号作为频率(计算公式?)  还是恒定不变?

    电压至频率(V 至 F)模式下的 LM331可生成数字输出。 输出电平是由图13所示的 NPN 输出晶体管电路生成的、独立压频转换器和外部组件的简化方框图中显示了该电路。 因此、如果 VLOGIC 为+5V、则数字波形的振幅将在低电平下接近0V、在高电平下接近+5V。

    您能否确认此解决方案是否合理?

    由于 LM331输出将是数字流、因此它不仅包含基频、还包含多个谐波。 如果您需要正弦波、则需要使用广泛的输出滤波来消除谐波。 覆盖0Hz 至1kHz 的频率范围并在任何特定目标频率下提供有效的滤波器都可能是一项艰巨的挑战。 看来、直接数字合成(DDS)解决方案将提供一种在目标频率范围内实现正弦波输出的更直接的方法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程