This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:桥式放大器、降噪、一般最佳实践问题

Guru**** 2611805 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793971/ina128-bridge-amplifier-noise-reduction-general-best-practices-questions

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

让我先谈谈我是电路设计新手的问题、因此请原谅我任何令人惊叹的明显错误或遗漏。

我正在为惠斯通电桥布置传感器构建放大器电路。 我的输入信号范围为100微伏至大约1伏。 由于它看起来很相关、我测量了输入电阻、它的变化范围为140欧姆至31k 欧姆、具体取决于电桥输出。 我所需的最大输出为10VDC。  

我使用的是 INA128放大器、这里是放大器电路的图片。 目前、我使用±12VDC 电源为其供电、但将获得±15VDC 电源、我认为这对于该放大器更理想?  我±一个5k Ω 电阻器、产生的增益为11 μ V.05。 通常、在极低的输入电压下、增益看起来只是稍微偏小。 ±.05左右。 但我认为这对我来说是可以接受的。 该电路主要取自应用手册。

其他重要注意事项仅涉及稳定性、这将用于放大直流信号。 来自电桥的输入信号中存在一些我想消除的噪声、但放置一个小电容器(.01uF)似乎没有太大作用。 我还尝试了2.2微 F、并略微降低了噪声。 我已经读过但没有尝试使用一个小电容器将我的输入接地、这可能会改善我的噪声问题吗?

一般来说、我对所示电路的结果感到满意、但我希望从其他人那里获得有关改进的反馈。  

此外、我还有关于将输入端子接地为什么会使该电路正常工作的问题、但如果省略该问题、我将无法获得预期结果。 我感觉它可能与我的输入电路有关。 作为 AB 示例、当-in 端子接地时、如果施加的输入为0.506V、我将获得 5.554V OUT 增益=10.94、如果我移除接地参考、我将获得3.06V OUT、除非我记错了、且它为3.06mV。 无论采用哪种方法、我都不确定是什么导致我需要将输入参考接地。

编辑:我尝试将我的输入电容地参考到接地、这也很有效。 当我在应用手册中看不到它时、我只是偶然发现了为什么需要这种解决方案。 此外、是否有任何缺点需要使用所有这些电容器?

此外、图片上方区域的黑色/白色导线也是我测量输出的位置。 未显示输入信号接线、但如果不明显、则在端子2和3 (试验电路板上的14和15)之间。

我真的只想创建我能提供的最线性和最安静的放大电路、任何帮助都值得赞赏。

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    您是否查看了以下应用报告: http://www.ti.com/lit/an/sloa034/sloa034.pdf

    本报告介绍了测量惠斯通桥接的三种不同方法:配置为差分放大器的单个运算放大器、三个运算放大器仪表放大器和两个运算放大器仪表放大器。  

    在稳定性方面、您实际上可以在我们的 SPICE 仿真器(http://www.ti.com/tool/TINA-TI)中构建此原理图、并精确测量与您的设计相关的相位裕度。 我们的目标相补角大于45°。 您可以在我们的 TI 高精度实验室培训材料(此处为第10节)中了解有关运算放大器稳定性的更多信息: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps 

    请仔细查看、并随时与我分享您的 TINA 原理图以进行进一步分析。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    请注意、TMPM04212是一款交流/直流开关。 这样的开关会在其输出端产生大量噪声和 EMI! TMPM04212的数据表显示、输出噪声为 Vout 的1%、在您的情况下为120mVpp。 这是巨大的! 您应该考虑一些滤波。 您还可以添加一些电压调节(例如 LM7809/LM7909)。 这也会降低开关噪声。

    与您的管理方式一样、INA128和电桥需要稳定、干净且无纹波的电源电压、且噪声极小。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    我很欣赏响应、并在示波器上查看了电源的输出波形、确实看到它确实具有一些噪声、最大值约为80mV p-p 我想我没有意识到这一点很重要。 感谢您提到这一点。 电源必须保持多安静、如果不会出现太大的问题、您可以将我指向有关滤波的资源吗? 因为我已经在电源上尝试过各种电容器、它们在降低噪声方面似乎没有太大的影响、所以我将其降低到可能30-40mV P-P、 然后我决定这不值得、或者我只是在示波器引线中拾取杂散噪声。 此外、我手头还有一些 LM317稳压器、我可以尝试使用这些稳压器。

    谢谢、

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    为什么一开始不使用简单的电池?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我们几天没有收到您的回复。 我希望我们能够解决你的问题。 现在关闭此主题。

    Tamara