This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700:未使用的引脚检查

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795351/tlv6700-unused-pin-check

器件型号:TLV6700

您好!

这是有关 TLV6700未使用引脚的查询。

如果我们只需要一组(引脚 INA+和 OUTA)、那么另一组(INB-和 OUTB)是否可以直接浮动?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要将一个10k 电阻器从"INB-"引脚连接到"GND"、并将"OUTB"引脚保持未连接状态。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    Kai 是正确的、但您甚至不需要输入电阻器-只需将 INB-引脚接地、您也可以将 OUTB 引脚接地、因为它是为此而设计的。

    与任何器件一样、如果输入引脚未专门设计为"悬空"、则不应让其"悬空"。