This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6211:最大差分输入电压

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795162/lm6211-maximum-differential-input-voltage

器件型号:LM6211

大家好!
我将在 同相模式下使用运算放大器 LM6211。 最近、我注意到数据表中有一个参数让我有点困惑。 它大约是 Vin 差分电压(它的绝对最大值为+/- 0.3V)。 请、您能向我解释一下、它对输入信号施加了哪些限制? 或者、输出信号可能存在一些限制? 我知道运算放大器倾向于使反相和非反相输入之间的差分电压等于零、但我想在某些情况下、此规则不起作用。  
我非常感谢您在这个问题上提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    该绝对最大规格告诉我们的主要信息是运算放大器具有内部背对背二极管。 将输入分开超过0.3V 会导致二极管导通、电流流经二极管、从而可能损坏器件(除非电流限制为低于绝对最大值部分中规定的值)。

    这些二极管只有几次会对电路产生影响。 当运算放大器配置为比较器且输入被分离时。 或者当输入端出现较大瞬态时、例如当多路复用器开关导致输入电压从-10V 变为+10V 时、如"支持多路复用器的精密运算放大器"中所述。  

    除上述两种情况外、二极管通常不会对您的电路产生影响、并将保持"关断"状态。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tim、非常感谢! 现在,这是完全清楚的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴能提供帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    在线性电路中、输入引脚可以分离(以电压为单位)...
    如果输入变化速度快于输出压摆率(请参阅压摆率规格)
    如果输出转至任一电源轨(VOL 或 VOH)。 环路不再闭合、也不再是线性的。
    在某些应用中的上电和断电期间。