This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMV358:LMV321、LMV358和 LMV324运算放大器器件的最佳交叉参考替代产品是什么?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV358, LMV324, LMV358A, LMV324A, LMV321A, TLV9002, TLV9004, TLV9001, LM2902, LM2904, LM2904-Q1, LM358B, LM358LV, LM358, LM2904B, LM2904LV, LM2902LV, LM2904B-Q1, OPA2990, TLV9064, TLV9062, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794336/faq-lmv358-what-is-the-best-cross-reference-replacements-for-the-lmv321-lmv358-lmv324-op-amp-devices

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件:LMV321LMV324LMV324ALMV321ATLV9002TLV9004TLV9001LM2902LM2904LM2904-Q1LM358BLM358LVLM358LM2904BLM2904LVLM2902LVLM2904B-Q1OPA2990TLV9064TLV9062TLV9061

您好!

对于 LMV3xx 器件(即 LMV321、LMV358、LMV324)、是否有合适(或更好)的替代运算放大器?

我正在寻找一款能够保持在预算范围内并具有输入上的 EMI/RFI 滤波器、更好的失调电压和更低功耗等额外功能的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、LMV3XX 系列器件具有一些出色的直接替代器件!  请考虑将 LMV358A、LMV324A、LMV321A 作为替代产品。  这些新器件包括您提到的所有内容、具有更宽的电源电压、更快的压摆率、更低的噪声、并且更经济实惠。  

    如需更完整的比较、请查看以下链接。  

    LMV3XX 与 LMV3XXA 的比较

    2019年10月29日更新:这里是应用手册的链接、该链接对该主题进行了更详细的介绍:

    为什么用户应考虑升级其 LMV324、LMV358和 LMV321器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davis、

    TI 拥有许多更好的运算放大器。 指定所需的失调电压和电源电流。 还指定所需的单位增益带宽。 此外、OPAMP 应包含多少个放大器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您指出、我们有许多更好的运算放大器。  )  

    不过、此处的想法是查找性能与 LMV3XX 器件成本相当的器件系列。  与非 A 版本相比、新的"A"版本具有更好的性能、更经济实惠。  如果"A"版本不足以替代应用、我们当然可以根据您在上面提到的更详细的标准提供有关选择不同器件的更多指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为 TLV9001、TLV9002、TLV9004是最佳选择。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai! 谢谢 Peter!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    这些也是很棒的选择!

    到目前为止、许多经典放大器、例如 LM3XX、LMV3XX、LM2904、LM2902、LM2904-Q1、 等可替换为较新的"A"、"B"和"LV"器件。 还有新的 TLV 前缀器件。
    以下是更换的一般准则:

    LMV358、LMV321、LMV324->LMV358A、LMV321A、LMV324A
    LM358、LM358A->LM358B (用于高电压应用)或 LM358LV (用于低电压应用)
    LM2904->LM2904B (用于高电压应用)、LM2904LV (用于低电压应用)
    LM2902->LM2902LV (用于低电压应用)
    LM2904-Q1->LM2904B-Q1

    TLV9001、TLV9002、TLV9004、TLV9061、TLV9062、 TLV9064和 OPA2990 (高电压)也为经典 LM 和 LMV 器件提供了很好的替代方案。