This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:IN+/IN-引脚的任何布局指南

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA190EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794182/ina3221-any-layout-guideline-for-in-in--pins

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA190EVM

您好、专家:

我使用 INA3221进行了 NB 设计。

但我找不到适用于并联传感反向引脚的任何布局解决方案。

您能帮助指出我需要注意的任何事项吗?

示例 Parrallel 布局、隔离距离、我的导线需要多少密耳?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ted、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    我能否获得有关您想要实现的目标的更多信息? 您是否指的是每三个通道的 IN+/IN-引脚的并联布线? 所有走线是否都来自不同的分流电阻器? 当您询问需要多少密耳时、您提到了什么线?

    一般准则是将 IN+/IN-布线视为差分对。 这意味着您希望布线彼此靠近并联。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    实际上、我们正在为所有负载开关路径(所有电源系统…3V、5V…等)设计4个 INA3221、每个电源路径都有一个分流电流。例如:3V 分别为3V_WLAN/ 3V_CAM/3V_Thackpad…等 我们想回传每个路径、但不确定我需要遵循什么特定规则、还是只使用正常的感应线路规则?


    因此,我通常会建议:

    每个 IN+/IN-的导线宽度为1.8mil、规则遵循差分对。
    2、IN+/IN-之间的隔离走线间距为10
    3.避免任何 BUCK_SW 信号在+/IN-交叉
    4、IN+/IN-小于4的过孔编号。
    5.尽可能缩短布线。

    (我以前拥有的基本规则。)
    另一个建议、请帮助查看、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ted、

    我认为您列举的规则对于 INA3221的这种使用是非常合理的。 我还建议遵循数据表第11节中的布局指南说明。

     

    我要说的是、还有其他一些潜在的规则:

    - 如果空间允许并过滤噪声干扰对您的设计至关重要,则在 IN+和 IN-引脚之间放置一个输入电容器的焊盘。 该电容器 应尽可能靠近 INA3221的输入引脚。 这有助于抑制系统负载所需的任何高频电流瞬变。 尽管需要大量电流来产生 显著 的分流电压瞬态、但使用焊盘可以在 以后进行任何潜在的设计调整/硬件调试。

    -可以通过设置  INA3221的内部平均模式来滤除高斯噪声。

    -如果您的系统中的噪声非常高并且需要进一步降低,则请考虑保护您的输入迹线。 这意味着 在 IN+/IN-布线附近布线。 通常、屏蔽走线处于接地电位(0V)。 屏蔽走线屏蔽 IN+/IN-免受电容耦合噪声的影响。 这条规则是过度设计的、通常是不必要的、但对于某些嘈杂的应用来说、它是一个选项。  此布局用于左下角的 INA190EVM。

    http://www.ti.com/tool/ina190evm?keyMatch=ina190evm&tisearch=Search-EN-Everything

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Peter Iliya