This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina --ths3091

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793253/tina---ths3091

主题中讨论的其他器件:THS3091

我们已经使用 s3901完成了简单非反相输入放大器的汇编和测试。

 

原理图如下:

 

在实际电路中、我们将 AM1和 AM2电流表替换为100mR 电流分流电阻器、并测量 Keysight 6 1/2 DMM 的交叉电压。

测量结果显示、AM1和 AM2均约为9mA (100mR 电阻器的实际电压为0.9mV)。

 

但是、TINA 中的仿真结果不同、如下所示:

 

您可以看到仿真电流几乎是实际电路值的两倍。 那么、您能帮助我们找出原因吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以上传您创建的这个 TINA 文件吗?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TH3091_5F00_NonInvert.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、除了电源电流不匹配之外、您还意识到您使用过高的射频值对该 CFA 进行了大规模的带宽限制。

    这里讨论了如果您需要更多 BW、稳定性和 BW 优化-

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说、该模型恰好与电源电流有关-您测量的值是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    正如 Michael 提到的、电流应约为9.5mA、接近于您测量的值。 我不确定 TINA 模型有什么问题。 我将有人查看该模型并进行更正。 使用此器件时是否遇到任何特殊问题?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    THS3091在我的电路中可加热至70摄氏度。 我通过仿真检查了运算放大器的功耗、发现实际和仿真不匹配。

    实际测量 THS3091 Iout = 16mA、IVS += 32mA、IVS -= 50mA。 输入信号约为3V 方波、上升/下降时间约为2us、周期超过10us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    TINA 模型上提供的功耗值似乎不正确。

    您使用的是哪种封装? 它是 D 封装吗? 该数据表包含一个结至环境热性能、对于 D 封装为113.5 C/W。 使用9.5mA IQ 和24V 输入电压。 我们得到的功耗为.228W。 因此我们得到的温度为113.5*0.228 = 25C。 假设环境温度为25°C、则总温度为50°C。 这接近于您得到的70C。 如果您使用 D 封装、一种快速解决方案是切换到 DDA 封装。 根据您绘制的电流、70摄氏度很可能是预期的行为。

    谢谢!
    卡兰