This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:XTR110外部晶体管

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR110, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793193/xtr110-xtr110-external-transistor

器件型号:XTR110
主题中讨论的其他器件: OPA2350

大家好、

根据器件数据表第6页、我将 XTR110用作0-5V 至4-20mA 的接线、将引脚5用作输入、并将引脚3连接到 GND。

我使用 的是 VP0808L MOSFET 晶体管、一切运行良好。

当我用 ZVP4525GTA 更换晶体管时、在给电路上电后、我会立即得到损坏的 XTR110。

如果我使用 FQT2P25TF、也是如此。

更仔细地查看损坏的器件、将测试晶体管替换为受信任 的 VP0808L I Measure  

V (pin1)=V (pin13)=V (pin14)=Vcc=+22V

V (pin10)=0

这说明内部运算放大器 A1损坏了....

我的 RL = 312Ohm、V (pin5)= 2.5V、Vcc =+22V

是否有损坏原因的想法?

是否有任何替代晶体管的建议、与 VP0808L 相比具有更好的功率损耗?

谢谢

Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的发帖。 您能否与我分享有关如何测试这些不同晶体管的详细信息? 您有两种不同的布局吗? 我问的是、您说工作正常的 VP0808L 晶体管采用 TO-92封装、而另外两个晶体管采用 SOT-223封装。 这两种封装具有不同的引脚排列、我希望确保它们首先正确连接。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tamara

    感谢您的评论。

    实际上、PCB 是为 SOT-223晶体管设计的、由于它们不可用、我使用了 VP0808L。

    当我拿到它们并更换后、我意识到它们会损坏 XTR110。

    正如您在电路板中看到的那样、这些连接都是正确的。

    我认为这些晶体管与 XTR110不兼容。

    有什么想法吗?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    XTR110通常与 VP0808L 搭配使用非常好。 但它可能需要良好的冷却、尤其是当输出电流设置为40mA 并且源漏通道上的高电压下降时。

    此外、您是否已阅读数据表第7页的"输入电压范围"部分? 是否确定您没有向输入引脚施加负向电压?

    并且:您是否在 XTR110的电源端子上直接安装了电源去耦电容器?

    选择全新的 XTR110和全新的 VP0808L、然后重试。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    Kai 正确。 您可能需要对功率更高的晶体管进行良好的冷却。 如需更多信息、请参阅以下应用报告: http://www.ti.com/lit/an/snva036b/snva036b.pdf

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    当我连接 SOT-223晶体管(ZVP4525GTA 或 FQT2P25TF)时、会出现此问题。  VP0808L 工作正常!!!

    我不在电路中使用任何负电压,只有+5V 和轨到轨5V 运算放大器(OPA2350)输入(XTR110引脚5)由2.5V 电压基准驱动。

    CRT110引脚16上有建议的去耦电容10uF/35V TANT。

    请注意、我们在电路上电后立即发生故障。 我可以肯定、因为我在上电时监控 Vload。

    谢谢

    Nick

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamara、
    这不应是发热问题、上电后损坏会过快。 我在实验室 PSU 中没有看到过大的电流。 我监测电流。
    如果这是问题、为什么 TO-92 VP0808L 能够承受呢?
    谢谢
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是否在布局中将 SOT-223封装的两个漏极引脚相互连接?

    为什么您要为 SOT-223 MOSFET 使用如此小的焊盘? 这些微型焊盘不能用作散热器。

    ZVP4525GTA 和 FQT2P25TF 销毁了 XTR110之后、它们是否也损坏了? 或者之后它们是否仍然正常?

    SOT-223封装的焊接是否存在任何问题? 焊接后、电路板上电之前的欧姆计是什么? 是否存在任何不必要的短路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我们一周内没有收到您的消息。 我希望凯文的意见能够解决这个问题。 我将关闭此主题。