This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用运算放大器的比较器电路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, OPA2990, TLV1805-Q1, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794548/about-comparator-circuit-using-op-amp

主题中讨论的其他器件:LM311OPA2990TLV1805-Q1TLV1805

您好!

客户希望使用运算放大器设计比较器电路。
原因是零件的整合。

所需的规格为

・绝对最大额定值电压
:36V (±18V)
・客户想要设计的比较器图像
:NJM311/LM311

您能告诉我比较器设计的推荐运算放大器吗?

此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsukui、

    您能否显示比较器电路的原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、

    感谢您的回答。
    我没有从客户那里获得该信息。
    您能告诉我可用于比较器的推荐运算放大器吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您到达太远之前、请考虑该基准、


    e2e.ti.com/.../op-amps-used-as-comparators-is-it-okay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    Michael 提供了一个很好的链接。 如果客户坚持使用运算放大器并需要高电压、请查看 OPA2990。 您将需要选择一个不具有背靠背输入二极管的运算放大器。

    如果客户尝试整合器件、我认为他们不想添加任何新的器件型号? 您能否告诉我们他们当前使用的运算放大器?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsukui、

    LM31是一款独特的器件、即使在比较器中也是如此。 它快速(~120ns)具有独特的"浮动"输出级、允许使用上拉或下拉电阻器、具体取决于 GND 引脚的配置方式。

    任何运算放大器都不会有类似的输出。 确保验证输出配置。

    如 Kai 和 Paul 所示、与"实际"比较器相比、运算放大器的比较器性能较差。

    查看 TLV1805或 TLV1805-Q1、它们是40V 轨到轨输入和输出比较器。