This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:电流感应

Guru**** 2767975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794794/ina240-current-sensing

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA190

您好!

在  INA240的数据表 中、我们可以看到它用于内联电流感应、因为它具有 PWM 抑制功能。 我的问题是:如果我们要使用低侧电流感应(而不是内联)、那么最好使用 INA240 而不是 INA190。   INA240中的 PWM 抑制功能是否即使在低侧电流感应中也能提供更好的性能? 在 特定应用中、INA240是否优于 INA190?

此致、

Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您的提问! 我们的工程师将在周一返回办公室时回复。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    低侧电流感应中不需要 PWM 抑制级别;因此从共模抑制的角度来看,使用 INA240不会带来额外的好处。 大多数电流感应放大器都可以在这种配置下工作。

    在选择要使用的器件时需要考虑的其他方面包括–主要是速度(压摆率和带宽)和负共模范围。 还进一步考虑了精度、线性范围、增益、功耗等因素。

    此致、Guang