This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2890:进一步测试 DABP 拓扑的 BP 有源滤波器

Guru**** 2558570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794727/opa2890-some-further-bp-active-filter-testing-the-dabp-topology

器件型号:OPA2890

在我离开这种较新的(对我而言) BP 滤波器拓扑之前、我逐步完成了一个要求更严苛的设计、目标是在1MHz 中心频率下实现6dB 的总增益、而带宽仅为50kHz、从而迫使 FilterPro 中采用四阶解决方案。 它不支持此拓扑、但使用 MFB 时、它要求每个级的 Q 值为18时、GBP 大于1.5GHz。 对于 MFB 设计而言、这是过高的 A Q -虽然计算和迭代 R 调整的组合使标称设计与 DABP 方法相当接近、但即使使用1% C 和0.5% R、响应传播也实际上相当高。实现速度要慢得多 (130MHz GBP)的标称值非常接近、因此可以在这里使用比 FilterPro 建议的慢得多的器件、但有趣的是测试模型中到某些 GBP 的转换-稍后。  

e2e.ti.com/.../5557.4th-order-BP-using-the-DABP-topology.docx

e2e.ti.com/.../4th-order-DABP-with-OPA2890-2stages.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里没有真正的问题、只是进一步阐明了 BP 滤波器中的这一有趣选项