This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:您能解释一下 OPA333和 OPQ333-Q1之间的实际差异吗?

Guru**** 2515445 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA333-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794259/opa333-q1-can-you-explan-the-actual-differences-between-opa333-and-opq333-q1

器件型号:OPA333-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA333

我唯一可以发现的区别是、Q1推荐用于汽车。  OPA333和 OPQ333-Q1之间是否存在硬件差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    OPA333和 OPA333-Q1在硬件方面没有差异。 OPA333-Q1针对汽车应用进行了测试、而 OPA333用于工业应用。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!