This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:比较器输出上的电容

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393-N, LM393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793303/lm393-n-a-capacitance-on-a-comparator-output

器件型号:LM393-N
主题中讨论的其他器件: LM393

您好!

 

以下应用手册建议在比较器输出端放置大电容时添加串联电阻。

 

http://www.ti.com/lit/an/snoaa35/snoaa35.pdf

 

然后、我想知道在没有串联电阻的情况下、可以在比较器输出上放置多少电容。

是否有任何理论、或者我们是否有任何案例需要思考?

现在我要看一下 LM393-N、但任何器件型号的情况都很有用。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    容性负载是不需要的、因为与上拉电阻器结合使用时、它们会形成一个低通滤波器并引入额外的开关延迟。 例如、当输出从低电平切换到高电平时、5k1和50pF 会额外延迟260ns。

    当输出从高电平切换到低电平时、另一方面、电容负载会导致短路。 这会导致巨大的地面反弹、信号地面完整性的侵蚀以及稳定性的大幅降低。 可以在中设置比较器的自发振荡。

    我认为最高50...100pF 可能是可以接受的。 但是、在更高的容性负载下、我会通过插入限流电阻器将短路电流限制在<20mA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回复。

    >我认为最多50...100pF 可能是可以接受的。

     是否有任何理论可以计算出50和100pF 等值、这是可以接受的?
    还是仅仅是从类似的体验中获得?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    正如我说过的、上拉电阻器和容性负载形成一个低通滤波器并提供额外的延迟。 请参阅第8.2.2.4节
    LM393 (而非 LM393-N!)的数据表说明。

    老实说、我绝不允许任何电容负载直接连接到比较器的输出。 我始终插入该电流限制电阻器、因为我不希望信号接地因短路电流而受损。 比较器越快越重要。

    另一方面、我非常清楚、有些人确实将电容负载连接到输出端。 即使 LM393-N 的数据表中也会显示相应的电路。 在图20中、您可以看到甚至10nF 的容性负载。 在非常特定的应用中、这可能是可以接受的。 但我不建议将此作为惯例。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有有效积分、感谢 Kai
    卡盘