This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6301:请查询 MTPR 测试报告

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792258/ths6301-inquire-mtpr-test-report

器件型号:THS6301

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 到、我们是否可以向我的客户分享 MTPR 测试报告?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    "MTPR"是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    MTPR -多音调功率比  

    这是有线多载波通信的关键测试。 这是一种现代等效的噪声功率比测试、它们以前在微波中进行过。 只有产品组可以回答。  

    几年前、我曾写过几篇关于这方面的文章、当时我们做了很多这种测试、当时我们使用了其中一个 ADC 板进行了简化。  

    https://www.eenewspower.com/content/linearity-testing-ghn-plc-line-drivers-pt1

    https://www.eenewspower.com/content/linearity-testing-ghn-plc-line-drivers-part-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Michael!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mike。
    您能帮助将消息抄送给产品组。
    THS6301 MTPR 报告为客户要求。

    此致、
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai 和 Michael、

    我可以帮您向我们提供 THS6301多音调功率比报告吗?

    感谢你的善意帮助。

    陈爱德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这类数据是机密数据、您必须通过您当地的销售办事处进行申请、然后由销售办事处验证申请并将其传递给产品组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    请查看数据表。 www.ti.com/.../ths6301.pdf

    MTPR 报告就在这里。 如果您转到电气特性部分、您将找到不同测试条件下的 MTPR 数据。 还有多个图、其中一个在 MTPR 的首页上。 我不知道要给您指出哪一个、因为这些都是根据您的要求而变化的。

    谢谢!
    卡兰