This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333P:OPA2333P 小型封装

Guru**** 2532040 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333P, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794290/opa2333p-opa2333p-smaller-packge

器件型号:OPA2333P
主题中讨论的其他器件: OPA2333

团队、

客户正在寻找低噪声、低功耗的放大器、用于放大耳塞中的麦克风信号。 OPA2333P 可满足功率和噪声要求。 我们是否具有与 OPA2333P 具有相似功率和噪声性能的更小封装放大器?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    OPA2333是业内尺寸最小的低功耗高精度双路运算放大器、GBW 大于300kHz。 它采用微型2.00mm x 2.00mm、8引脚 WSON 封装。 我们不会以更小的尺寸提供此功能。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程