This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:LM224的异常输出电压

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794063/lm224-the-abnormal-output-voltage-of-lm224

器件型号:LM224

 

大家好、

很高兴通过电子邮件与您会面。 我是来自中国的 FAE Sophia。 我的客户的 LM224有损坏问题。 LM224的原理图如下所示。 客户使用3个 LM224来 分别感测 A、B 和 C 三相电流。 如下所示、LM224 (集成以下4个放大器)用于感测 A 相电流。 第一个放大器的输入电流为1mA、其输出电压应为1.2V。 第二个放大器用作二阶滤波器。 第三个放大器用作整流器、第四个放大器的放大系数为1.3。 异常现象是当设备运行时、第一个放大器的输出电压始终为+15V、无论是否存在输入信号。 A、B 相和 C 相电流感应同时发生这种异常现象。  A、B 和 C 的电流感应原理图是相同的。 故障率为2/40。 您对此问题有什么建议吗?

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sophia:

    我们已经离线解决了这个问题。 我将关闭此主题。

    谢谢、
    Paul