放大器器件型号为 OPA192IDBVR、原理图如下所示。 当负载电流值从3A 变为81.72A 时、频率变化为1kHz、斜率为2.5A/us、OPA192的输出电压如下图所示。 您能否解释一下输出电压为什么会出现这样的尖峰(红圈)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Thomas:
非常感谢您的及时回复。 客户使用 OPA192生产具有相同原理图的两批原型。 其中一个有上述问题,另一个 没有问题。 因此、客户正在调查他们的产品线。
您能否回答有关 OPA192的另一个问题? 客户使用了上述原理图、当 OPA192的电源关闭时、由于 VCC 下降迅速、 OPA192的输入电压将高于 VCC (VIN>VCC)。 OPA192的输出电压产生毛刺脉冲。 原因是在上述情况(VIN>VCC)下、放大器无法正常工作。 客户已降低 VCC 的下降率、此问题已解决。 但客户仍然想知道为什么 OPA192不同芯片在相同情况下(当 Vin>Vcc 时)具有不同的输出电压。 如下图所示。 那么、您能给我们详细解释一下这种差异吗? 非常感谢。
尊敬的 Kai:
非常感谢您的及时回复。 客户使用 OPA192生产具有相同原理图的两批原型。 其中一个有上述问题,另一个 没有问题。 因此、客户正在调查他们的产品线。
您能否回答有关 OPA192的另一个问题? 客户使用了上述原理图、当 OPA192的电源关闭时、由于 VCC 下降迅速、 OPA192的输入电压将高于 VCC (VIN>VCC)。 OPA192的输出电压产生毛刺脉冲。 原因是在上述情况(VIN>VCC)下、放大器无法正常工作。 客户已降低 VCC 的下降率、此问题已解决。 但客户仍然想知道为什么 OPA192不同芯片在相同情况下(当 Vin>Vcc 时)具有不同的输出电压。 如下图所示。 那么、您能给我们详细解释一下这种差异吗? 非常感谢。
您好、Sophia、
我相信 Kai 对 Vcc 和 Vin 两 种情况的电压电平差异的看法是 图片中描述的两种不同行为的基础。 在 Vcc < Vin 时、OPA192在任何情况下都不是以线性方式运行、但在左侧图像中、Vcc 的下降速度比 Vin 快得多。 我们可以看到、Vout 的变化状态 与 左侧图像中的比较器非常相似、其中 Vcc 下降速度比 Vin 快得多。 如果在工作台上对这两个器件进行了分析 、我们可能会发现它们的电气特性有所不同、例如工作电流或另一个电气参数。
在线性工作区域之外、几乎不会对我们的精密放大器进行任何特性描述。 输出满贯测试或摆动到电源轨测试是一个例外。 这 是 唯一一个经过表征和保证的非线性参数。 进行研究以确定 OPA192在 本应用中呈现的非线性条件下的行为是不切实际的。 因此,我们不能提供详细的解释。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Sophia、
"如果您能提供一些有力的证据来支持这一结论、那将是非常棒的。"
您提出的要求将涉及深入研究和 分析 OPA192内部电路在此非线性运行事件期间所做的工作。 这是一组非常独特的条件 、尚未确定特征。 分析 此类电气事件需要有关我们在应用工程中没有的内部电路的信息。
"因此、您可以分享一些相关文档、以帮助我更好地理解解释?"
我们可以做的最好的事情是提供 有关运算放大器正常线性运行的信息。 如果客户在其线性工作范围之外操作运算放大 器、则其行为将与在线性模式下运行时的行为不同。 非线性运行 没有特性、也 没有保证 具有任何特定行为(除了前面提到的输出摆幅)。 下面是一个讨论运算放大器正常线性输入和输出范围的博客:
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Sophia:
是的、我是一名欧洲人。
嗯、让我首先说一句警告。 Thomas 的说法绝对正确。 输入电压远高于电源电压并不是一个标准的运行条件、如果您希望 OPA192的输出电压具有特定的行为、则应避免这种情况。 更具体地说,为了使 OPA192线性运行,输入电压不得超过额定共模输入电压范围(V–)–0.1... (V+)+ 0.1 (对于 OPA192)。
因此、我建议将输入电压钳位到电源电压之上大约0.3V、这并不能保证正常运行。 但是、如果客户认为没有其他方法可以解决该问题、肖特基二极管钳位可能仍值得尝试。
在第一个仿真中、您可以看到没有肖特基二极管的情况:
您可以看到、输入电压被内部钳位到比电源电压高大约0.71V。
在下一个仿真中、安装了肖特基钳位:
现在、输入电压被钳位到大约0.32V、大约是电源电压。 这可能是一种修复方法、但我无法保证。
Kai