This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:假冒 LM358A? 因为在功能测试中从未见过问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793438/lm358a-counterfeit-lm358a-because-of-never-seen-problems-in-functional-testing

器件型号:LM358A

你好

由于功能测试和组装检查方面的问题、我看到 LM358A 上有不同的器件标识。
在生产批次1中 、我们没有出现此类功能测试问题。


下面是第1批(带 TI 标签)和第2批(不带标签)的器件标识以及第2批生产的卷带标签。

器件标识批次1:

器件标识批次2:

批次2的卷带标签:

请检查这些来自批次2的放大器是否确实是 TI 的产品。

感谢您的期待。

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    LM358A 是从 TI 的授权经销商处购买的吗?

    功能测试问题是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    这些产品是从 Arrow Central (卷带标签)购买的。

    功能测试问题如下:
    应用中基本使用两个运算放大器。 第一个运算放大器用于放大电流感应、第二个运算放大器用作延迟过流关断的比较器。 因此、在经过5.0.9秒的过流后、应关断电路。
    当我第一次测试此功能时、关闭时间大约为11秒、当我第二次测试此功能时(断电时间大约为 30秒)超时时间在6.0.8秒之间正常。

    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您是否怀疑电容值与这些延迟周期的 RC 时间常数有更多关系? 您是否有电容检查器来验证奇数延迟时间常数是否不是由影响电容值的温度变化引起的? 我们从 AVX/TDK 测试的几个值不能保持数据表容差。 大多数三星电容器最接近实际 NF 值@25-32*C Tenma DMM 在9.34NF 开始电容检查、因此我们必须从最终数字显示值中减去电容检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    两个器件符号均根据所使用的组装地点正确无误。 时序差异可能基于电容值和之前上电的剩余电压电荷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    好地方! 陶瓷电容器也会显示巨大的直流偏置效应...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    永远不知道这种偏置效应器件。 只有在我亲自组装定制 PCB 并首次检查电容器容差后、才会出现最近发现的问题。 有几个预期值没有接近20%、而大约10%甚至更糟。 想知道在支付账单之前、有多少零售商实际检查卷带是否公差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    这是一个100µF μ F/10V/X5R/1210电容器、我们必须在产品中使用该电容器对5V 电源进行去耦:

    ------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------

    如图3所示) 10V 偏置电压下的电容仅为0V 偏置电压下电容的20%! 因此、80%的电容会丢失!!

    Kai