This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:放大器论坛

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793457/amc1301-amplifiers-forum

器件型号:AMC1301

您好!

有人能帮我计算 HV_POS 和 HV_NEG 两端的总电阻以及488欧姆的分流电阻吗?

高压测量是通过填充 R1、R2、R3、R4、R5、 和 R6。 从 HV POS 到 HV NEG 的总电阻为801 kΩ;结果包括488 Ω 的分流电阻。 AMC1301-Q1的典型增益级为8.1517。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    您似乎在帖子中回答了自己的问题。 请您澄清一下这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我肯定会澄清我的问题

    在参考设计电路文档中、他们明确提到总电阻为801k 欧姆、分流电阻为488欧姆、但根据我的计算、如果我将 amc1301的输入阻抗为22k 欧姆、分流电阻为1k 欧姆、则总电阻为789k 欧姆。

    您能解释一下吗?

    此致、

    Karthik S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    由于电阻器容差、789k 和801k 之间的差异很可能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    非常感谢!!