This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:OPA659静态电流

Guru**** 2556460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA653, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793291/opa659-opa659-quiescent-current

器件型号:OPA659
主题中讨论的其他器件: OPA653OPA656

您好!

我对 OPA659的 IQ 有一个问题。

根据数据表、IQ 规格定义为32mA (典型值)。

我认为、   与具有相似 BW 规格的其他 OPAMP 相比、这一数值略高。

那么, 您能否确认这是否是拼写错误?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    提供超低失真的 HF 运算放大器消耗的电源电流略高、这种情况并不少见。 这可能是因为输出级以 A 类模式运行、而不是以 AB 类甚至 B 类模式运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、伙计们、  

    我们开发的 JFET 器件系列的一部分(表5)-该器件使用高跨导输入级以及更高的 IQ、以单位增益 VFA 获得极高的压摆率。 与输出级在顶层 AB 类并保持这种状态无关-电源电流是经过测试的规格、因此您在数据表中看到的是正确的。 如果您不需要转换率、请转至 OPA656。 实际上、应更新数据表中的表5以包含固定增益版本 OPA653。  

    我在本文中回顾了获得高压摆率 VFA 的不同方法、其中显示了双极高跨导输入级-这些表中应该包含 OPA659。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565007&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    应添加到数据表中...

    我想、有很多库姆人(包括我)想知道为什么 OPA659的电源电流如此高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的答复。

    OPA659的优势之一是、该器件具有良好的直流规格、即使它是 HS OPAMP。

    但是、我了解到、它会将这些规格与 电源电流(包括 IQ)进行折衷。

    我们希望您将开发出具有相同以上良好规格的一点低 IQ。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ryuuichi、该系列的最佳直流规格是 OPA656B、其中对失调电压和温漂进行了屏蔽。 LSBW 附近没有任何地方。