This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:DRV110EVM:帮助控制电磁阀

Guru**** 2929530 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792179/drv110evm-drv110evm-help-controlling-solenoid

器件型号:DRV110EVM

Costin Cazana 的答复

我将使用 上述 DRV110EVM 设置、并在使能引脚中连接 TTL 信号发生器(1Hz)。   我尝试驱动 一组并联的六个12VDC 电磁阀(每个29欧姆) (DRV110为4.8欧姆 )。   我只能用14Vdc 电源勉强驱动一个阀门。  我尝试使用固态继电器(SSR)、但其开启和关闭速度太慢、无法有效传递 PWM 脉冲。

我必须采取什么措施来驱动 至少两个或三个电磁阀?  我已经附加了我的设置的图像。  如果您看不到它们、请告诉我。

是否可以使用更快的 SSR 来驱动六个气门组?

感谢您的帮助、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年4月15日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我要关闭这个线程、它与我刚才回答的前一个线程重复。

    此致、
    Costin