This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:噪声计算

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792812/xtr116-noise-calculation

器件型号:XTR116

您好!

噪声在数据表中指定为0.6uVpp。

这对输出电流噪声有多大影响?

我想知道用于计算它的公式。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    感谢您的发帖。

    在0.1Hz 至10Hz 范围内、数据表中指定的输入基准电压噪声为0.6µVpp μ V。 可以使用数据表第一页中显示的公式将其转换为输出电流噪声:

    IO =(100*Vin)/Rin、其中 Vin 是0.1Hz 至10Hz 范围内0.6µVpp μ V 的输入参考电压噪声

    如果您获取此 IO 并将其乘以负载电阻(RL)、这将是您的输出电压噪声。  

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamara-San、

    感谢您的支持。

    是否假定存在闪烁噪声、即此噪声规格(0.1Hz 至10Hz 范围内为0.6µVpp μ V)?
    如果是、为什么没有提到宽带噪声?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我很乐意提供帮助。

    数据表中未显示不同频率下的噪声、但我将研究这一点、看看我们是否在任何位置存储了数据。 这是一个较旧的器件、因此可能不可用。 该器件的设计和发布主要用于压力和温度感应、这往往是一个缓慢的移动信号。 这可能是我们没有释放宽带噪声的原因。

    您测量的是什么?

    Tamara