This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6062:MAX478CSA/LT2178CS8等效产品。

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6062, OPA4187, OPA2187, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791522/lmc6062-max478csa-lt2178cs8-equivalent

器件型号:LMC6062
主题中讨论的其他器件: OPA4187OPA2187OPA187

大家好、

我的客户正在医疗设备上执行项目(升级)、并寻找与 MAX478CSA/LT2178CS8等效的 P2P。

我们已经完成了以下与多个器件的比较(已连接)、发现 LMC6062与大多数规格相匹配。

您能不能推荐比 LMC6062更好的器件。

e2e.ti.com/.../Comparison.pdf

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    要求最高的参数是什么? 电源电流?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    感谢您的发帖。 您能否分享放大器要求? 根据您共享的器件型号、我想向您展示 OPA187 (单通道)、OPA2187 (双通道)和 OPA4187 (四通道)。

    如果您可以告诉我放大器要求(电源、带宽、噪声、功率、偏置电流、 等等)、我可以帮助您筛选我们的选择。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamara、
    感谢您的回复。
    请参阅比较表、工作电流/通道为150uA。 客户不指定任何参数、需要与竞争对手器件等效的器件。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    没有完全匹配的运算放大器。 因此、您的客户必须指定他想要的内容。 它是+/-22V 电源电压吗? 17µA 它是电源电流? 70µV 是失调电压? 或、或、或...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    没有与您的比较表匹配的器件。 您可以查看上一篇文章中提到的 OPA187、OPA2187或 OPA4187。
    如果没有严格的要求(如电源、体重、功率、偏移)、这就变得很有挑战性。

    Tamara