This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:通过 TLV6001路径输出

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793206/iso224evm-output-through-the-tlv6001-path

器件型号:ISO224EVM
主题中讨论的其他器件:ISO224TLV6001

根据我之前在 E2E 博文中提出的建议、我将使用类似 ISO224 EVM 中的 TLV6001来实现差分到单端输出转换。

不过、我有点困惑。 根据我的手计算、TLV6001的输出似乎是 Voutp - Voutn + Vdd、因此由于同相输入端引入的偏移、整个 Vdd 电平会向上移动。 因此、如果我的目标是在 TLV6001的输出端简单地设置 Voutp-Voutn、以便我可以将输出馈送到微控制器中、那么我不应该在同相输入端将 Voutp 一分为二? 因为这样我就得到了

Vo = Voutp/2 - 105k*((Voutn - Voutp/2)/105k)

这会在输出端提供 Voutp - Voutn、这正是我要寻找的结果。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    此地址: www.ti.com/.../sbaa229.pdf
    此主题应有助于: e2e.ti.com/.../762040
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这很有帮助。 我想我还有几个问题...

    在应用手册中、Voutn 在方程中似乎之前有一个+、而直观(并基于文章中显示的推导)应减去 Voutn、这是正确的吗?

    如果确实如此、那么我需要做的事情看起来非常简单、VCM 将接地、并且 R2/R1 = R4/R3 = 1。 请告诉我这听起来是否正确。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正确、它是添加(+)负电压(-)、在这种情况下、会如您所指出的那样产生减法(-)。 使用该公式可以将其应用于任何电压幅度、无论是正电压还是负电压。 我忘记了链接此电路指导手册、该指南也会提供帮助: www.ti.com/.../sbaa317.pdf

    请看一下3。 部分的说明。 您的电阻器值和 VCM 电平将取决于 MCU ADC 的输入范围。