This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:启动时序时的输出行为

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790860/ina240-output-behavior-at-start-up-timing

器件型号:INA240

大家好、

您能否告诉我 INA240 在 Vcc 在启动条件下斜升期间的输出行为?

如果可能、您能否捕获 缓慢上升 VCC 条件下的输出波形?  

在我的客户案例中、输出似乎曾经防御接地、并且在大约1.8V Vcc 条件下接触接地后上升到 VCC。   

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi Onawa、

    请注意、正常运行需要2.7V 的最小电源。 下图是在0V 至5V 的电源斜升情况下捕获的。 蓝色=输出。

    (1)当两个 REF 引脚都接地时:

    (2)一个 REF 引脚接地、另一个引脚连接到电源时。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、广新、

    只需快速确认即可。
    这种行为不会损坏器件、对吧?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    器件不会损坏。

    由于电源电压低于所需的最小值、因此器件尚未正常工作、因此会发生毛刺脉冲。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、广新、

    谢谢、我明白了。


    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、数据表中的图23 +/-IN 引脚是悬空的? 可以认为、如果+/-IN 保持在0V、则输出遵循 REF1/2=0v?