This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7221:LMC7221AIM5X/NOPB 的 HBM/CDM/MM 数据

Guru**** 2519490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791005/lmc7221-hbm-cdm-mm-data-of-lmc7221aim5x-nopb

器件型号:LMC7221

您好!

客户 Gemtek Technology Co.、Ltd.申请 HBM/CDM/MM 数据。

我无法从数据表中找到数据、有人能帮您回复吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candice、

    ESD 额定值在绝对最大值表中。

    HBM 为2kV (绝对最大值表中的第一行)。

    在发布 LMC7221时未测试 CDM 和 MM。 我会检查、但我怀疑自那时以来已经测量过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    注意到。

    非常感谢!