This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371、OPA2364:IEC 16000-4-2 ESD 标准

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792713/tlv2371-opa2364-iec-16000-4-2-esd-standard

器件型号:OPA2364TLV2371

您好!

 我们在设计中使用 TLV2371DBVR 和 OPA2364运算放大器。  

我想知道运算放大器的输出是否能够根据 IEC 16000-4-2标准进行 ESD 测试、即+/- 4000V 接触充电和+/- 8000V 空气放电。 运算放大器的输出直接连接到引脚、而无需任何串联或并联组件。  

保护运算放大器输出的方法是什么、或者是否有不同的运算放大器通过 IEC 16000-4-2标准认证?  

Jitsu Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitsu、您好!

    据我所知、在不使用额外的保护电路的情况下、通常的运算放大器无法直接承受 IEC 16000-4-2电压。 很可能您需要通过从输出引脚直接连接到信号接地的 TVS 来吸收 ESD。 如果运算放大器由单电源电压供电、则使用单极 TVS;如果使用双极电源电压、则使用双极 TVS。

    请记住、TVS 可能会附带大量结电容、这可能会通过调节相位裕度来破坏 OPAMP 的稳定性。 因此、您可以选择低电容 TVS、也可以通过引入双反馈拓扑来修改 OPAMP 电路、如下所述:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-6

    这些主题中提供了其他提示:

    e2e.ti.com/.../688782

    e2e.ti.com/.../710347

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitsu、您好!

    8kV 和4kV 高于我们目前测试的运算放大器。 TI 确实提供了一些 ESD 器件、您可以查看这些器件、它们可能能够为您提供所需的保护:

    www.ti.com/.../overview.html

    我还向 ESD 团队展示了您的问题、以查看他们是否有任何意见。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai 和 Paul 的回复。

    FET 体二极管(输出引脚)上的安全电流限制是多少? 这将决定输出电阻器的值以限制电流。 我们将3.3V 单电源电压用于运算放大器。

    是否有任何推荐的 TVS 二极管? 如果 ESD 测试为±4kV、我们是否需要单极或双极 TVS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitsu、您好!

    如果 ESD 单元已激活、我们建议将任何运算放大器引脚上的电流限制为10mA。

    这些视频将讨论此主题:
    EOS: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    ESD: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们还提供了一些有关 ESD 的一般培训。
    training.ti.com/11-esd-essentials-what-esd
    它还将介绍一些建议