This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA215:在 INA215上干燥 SMD 的烘烤条件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792283/ina215-bake-conditions-for-drying-smd-s-at-the-ina215

器件型号:INA215

客户希望自行烘烤 INA215。 他们希望在 INA215上查看 TI 烘烤条件,以干燥 SMD。

我们是否可以有烘烤条件供客户参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我需要对此进行研究。 客户希望通过这种烘烤实现哪些目标:降低电路板应力和湿度?

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望烘烤以减少水分。 是否有任何文档 描述烘烤条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我没有找到任何特定于我们器件的文档、但我已经与我们的工程师交谈过、要完全去除水分、只要在125°C 下24小时烘烤即可。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用