This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2674:高输出电流运算放大器、可在60MHz 带宽下驱动大型300pF 负载

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2674, LM317, OPA2677, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792723/opa2674-high-output-current-opamp-that-can-drive-large-300pf-load-at-60mhz-bandwidth

器件型号:OPA2674
主题中讨论的其他器件: LM317OPA2677THS3491

可能涉及的人员、

我想推荐一款可提供500mA 峰值电流并在300pF 容性负载下保持稳定的运算放大器产品。  

基本上、负载是一个电流源、可将500mA 的峰值电流与300pF 的等效电容器并联。

带宽应约为60MHz。

通常、运算放大器需要在输出端使用串联阻尼电阻器(如 OPA2674)、以应对大容性负载、但如果负载需要同时拉持续电流、该串联电阻器会产生较大的压降。  

我想知道是否有一种产品可以驱动容性负载并同时提供高输出电流、而无需串联电阻器。

谢谢你。

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    嗯、我不太清楚你的意思。 您是否需要另一个电流源的电流源或电压源? 为什么不使用电压稳压器来提供电流源?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。  

    LDO 产生固定电压。 我需要在与300pF 电容器并联的不断变化的电流源上施加调制电压。

    微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试产生哪种电压摆幅-这是60MHz 还是电流源调制(60MHz 时为+/-500mA)、还是电流源是固定的、而您只是想在其上施加调制电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压摆幅为1V 至5V。 电流摆幅为60mA 至500mA。 它们具有很强的相关性、因此当电流为500mA 时、电压也需要为5V。 当电流为60mA 时、电压需要为1V。

    谢谢。

    微裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但仍然如此-您是否通过60MHz 内容强制在输出引脚上施加电压-它是正弦波还是需要传递更多谐波的波形。 如果它们是相关的、听起来像是负载、而不是连接到输出的电流源。 我的工作效果相当好(200MHz 平坦频率、300MHz F-3dB)、但我想确保查看正确的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    60MHz 是最高的内容、无需更多的谐波。 该信号是随机的、带宽为0至60MHz。
    电流源上所需的电压和电流源的电流是相关的、但从小信号的角度(为了实现稳定性)、运算放大器需要驱动电容器、而不是电阻器。

    例如、OPA2674无法驱动大容性负载、因此当我将电流源(本质上是一个大电容器)连接到其输出时、运算放大器会振荡。 当我在 OPA2674的输出端和电流源之间放置一个串联电阻时、运算放大器是稳定的、但当电流源拉取电流时、这会产生较大的压降。

    谢谢你。
    微裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiyu、

    如果带宽仅为1...2MHz、我建议调制 LM317的 ADJ 引脚...

    您是否考虑过使用双反馈拓扑、如此处所述?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦尤洛

    我注意到先前有关 OPA2674的输出驱动向并联运算 放大器方向的问题。 其中一些双路 CFA xDSL 线路驱动器在内部配置为仅用于差动推挽操作-这可能是其中一种、较早的一种是 OPA2677是独立的运算放大器。

    不过、回到这个请求-是的、Kai 建议使用双反馈方法直接驱动 CLoad -奇怪的是、 我刚刚发表的一篇文章中提到了这一点、其中我注意到您看到的任何使用 VFA 的直接反馈电路都可以通过将反馈 R 置于求和结内并连接到反相节点来适应 Cfa。

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565097&

    我开始了解最新、最强大的 CFA THS3491 -在 sim 中看起来很有希望。 电容负载处的电压摆幅将不同于输出引脚、但双环路方法中的2欧姆隔离不会导致过多的上升、因此您需要将电源调整为最小运行开销。 在这里、我通过297MHz F-3dB 的145MHz 2小信号增益使其平坦。 如果需要、您可以在此处增加增益-关键是相位输入的求和结内部为750欧姆。 我将500mA DC 输入到输出中、可能不需要。  

    必须将这些剪切放入一个字文件中、然后附加文件。 我还检查了相位裕度、在56度下非常好。 在本例中、从 LG=0dB 到 F-3dB 的映射为1.6X -如图所示。 4在本文中、  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565056&

    这里是仿真器、  

    e2e.ti.com/.../THS3491-driving-300pF.docx

     这里是闭环仿真、看起来几乎太好了、但对于这个困难的问题、sim 令人鼓舞-同样、您可以在这里将增益调整得更高、当我尝试增益6时、它是带限、但您有很多裕度。  

    e2e.ti.com/.../300pF-cap-load-with-THS3491.TSC