This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4172:绝对最大额定值的 V-(GND)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902, TLV4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792804/tlv4172-v--gnd-of-absoulte-maximum-rating

器件型号:TLV4172
主题中讨论的其他器件:LM2902

大家好

如果我们问 LM2902、您会介意吗?

V-(GND)的绝对最大额定值是多少?
是否可以向 GND 添加0.8V 电压?
我们假设范围为-20V 至+0.3V。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    重要的是、LM2902的输入电压以及 LM2902的 VCC 引脚和 GND 引脚之间的电压不得超过数据表第6.1节给出的绝对最大额定值。 另见脚注(2)。

    您希望将哪些电压连接到 LM2902的 VCC 引脚和 GND 引脚? 输入电压范围是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是否与 TLV4172或 LM2902有关?

    对于 TLV4172、绝对最大电源电压不能超过40V。 例如、+/-20V 或+40和 GND 电源、GND 和-40V 电源或+10V 和-30V 电源。

    对于 LM2902、根据型号的不同、绝对最大额定值为32V 或26V (请参阅第6.1节)。

    您可以向"GND"添加正电源电压。 在这种情况下、只要 V+和 V-之间的电压不超过绝对最大额定值、就不会发生损坏。 但是、正如 Kai 提到的、您必须注意输入共模和输出摆幅限制。

    谢谢、

    Tim Claycomb