This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV824-N:OPAMP 配置

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792667/lmv824-n-opamp-configuration

器件型号:LMV824-N

您好!

我不熟悉模拟电子产品、我很困惑所示图像中使用的是哪种运算放大器配置、

请为我提供相关指导。

此致、

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MIT、

    当您移除"DNP"部件时、电路是有道理的...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MIT-Shah

    我建议将此电路绘制在纸上、将 DNP 组件排除在外。 U9D 是 PWR 信号的同相(6.9增益)和 R66信号的反相(5.9增益)。 Q9可以强制 U9D 级的输出接地。 因此它会削减信号;直流至单极振幅调制。 U9A 为反相输入,IN+上的0.325增益和电压设置偏移电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    非常感谢您的解释。

    您的意思是、它是 PWM 单极调制电路、采用"直流到振幅调制"。

    再次感谢您付出的努力。

    请告诉我是否需要有关原理图的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MIT Shah、

    "DUTYCLE"输入信号的占空比设置输出信号的占空比。
    "DUTYCLE"输入信号的频率设置输出信号的频率。
    输出信号的 VOH 应为 Vref 电压的86%。
    输出信号的 VOL 根据第一个运算放大器电压变化。