This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:如何更改为1000V 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792399/drv2700evm-hv500-how-to-change-to-1000v-output

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件:DRV2700

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DRV2700并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑使用 DRV2700EVM-HV500实现 DRV2700 1000V 输出。

请告诉我如何更改。  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、

    遗憾的是、DRV2700EVM-HV500的输出电压限制为500V。 为了达到此值、客户必须将开关 SW3和 SW4置于高电平(或向上)状态。 由于 EVM 中的电路、只能达到500V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    我知道 DRV2700EVM-HV500的电压限制为500V。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一