This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:INA185

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792301/ina185-ina185

器件型号:INA185

你(们)好,先生  

当 INA185在单向模式下工作时,如果在此模式下具有反向电流,INA185可支持的最大电压是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    INA185线性运行的共模输入电压范围为-0.2V 至+26V。 但另请参阅第6.1节中的绝对最大额定值!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、启晓、

    感谢您考虑使用德州仪器。 正如 Kai Klaas69所指出的、您将需要将 INA185上的电压保持在数据表的绝对最大值(6.1)中定义的规格范围内、以防止器件损坏。 如果您希望反向电流条件下的共模电压远高于-0.3V、则仍需要观察该器件的另一绝对最大规格。 您器件所承受的最大反向电流不应产生超过-26V 的 Vsense 电压。