This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:将 LMH6702连接到 DAC5681Z

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z, LMH6702, THS3217, THS3215, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790623/lmh6702-interfacing-lmh6702-with-dac5681z

器件型号:LMH6702
主题中讨论的其他器件:DAC5681ZTHS3217THS3215THS3491

您好!

我将 Dac5681Z 与 LMH6702连接。所需的输出为0v 至3V 单极。 PL 确认所连接的电路是否正常工作。

谢谢

Seemae2e.ti.com/.../BEL_5F00_LMH6702.tsce2e.ti.com/.../DAC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、

    为什么不遵循数据表第7.3.13节中给出的建议? DAC5681Z 具有差分输出、最好使用推荐的变压器、例如以最佳方式抑制共模噪声。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seema、

    是的、如果您有交流耦合要求、最好使用平衡-非平衡变压器、直流失调电压会引入次级的中心抽头中。 如果您需要直流耦合输出、LMH6702是一款出色的解决方案。 我要注意的是、为了实现最佳的 HD 抑制、您需要使用 DAC 输出的两侧。 THS3217是为此应用开发的。 对于单面 DAC 输出解决方案、您展示的内容看起来是合理的。

    此 TI 设计采用了一系列输出解决方案、  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00684

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    如果要使用 DAC 的两个输出,您能否建议对 TINA 电路进行必要的修改?输出范围为0v-3V。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    如果我不使用变压器,而是使用 DAC 的两个输出并馈入 LMH6702,它是否有帮助?在这种情况下,输出是否会有偏移?
    谢谢
    塞马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、互补单端的单运算放大器在代数方面异常杂乱。 部分原因在于、由于来自 V+侧的依赖信号、反相输入侧将显示有源阻抗。 为了引入偏移、该偏移将来自 V+侧的宽带缓冲直流电平、对于双极输出信号、该电平通常会接地。 更新了早期应用程序。 注意我做了-让我看看我是否能找到它、 原始应用手册似乎已被 SBAA135删除

    但是-  

    我们修复了 THS3215和 THS3217的 D2S 级的所有这些问题-您可以更轻松地(为您)使用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、

    我认为、如果用差分放大器替换变压器是一个好主意、TI 会在数据表中推荐这种方法。 但我没有发现任何迹象表明可以使用差分放大器代替变压器。 即使 EVM 具有变压器。

    Seema、Michael 比我更擅长此类放大器。 也许他可以进一步帮助您。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    这些通信 DAC 始终仅具有平衡-非平衡变压器输出特性、可获得用于数据表报告的最佳 SFDR。 但是、如果您需要直流耦合输出、则必须采用放大器解决方案。 是的、数十年来、我一直建议 DAC 人员在数据表中支持该功能-目前还不幸运、因此我们的放大器人员必须这样做。 最普遍的要求当然是通常需要支持单端直流耦合输出的 AWG 输出-这些输出也是具有某种放大器解决方案的辅助 DAC -在定义 THS3217和 THS3491时、我拜访了15位此类人员来提取这些输出 定义

    我们以前使用的是单运算放大器差分至单路、但这很难获得良好的 SFDR -因此是 THS3217。 在我们的测试中、LMH6702是整个行业中最好的、我确实有一个稍微有缺陷的设计流程-等待听到更新版本的位置。 我很清楚地记得和负责这个问题的人讨论这个问题,他做的更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎现在已从 TI 网站上删除了此应用手册。据称有一个 Excel 设计工具与之一起使用、但在那段时间内、我对这些内容进行了密码保护并忘记了密码更新-因此我怀疑也会删除。 但是、您可以预览这项任务由于反相输入侧的有源阻抗而有多不明显。 因此、新的更新应该是为了匹配 DAC 输出每侧的负载(用于 SFDR 抑制)、为每侧提供相同的增益幅度、并在需要时提供直流电平位移。 我有点怀疑是否有一个工具可以与它一起使用。 在 THS3217中的 D2S 级输入端添加缓冲器、从本质上将 DAC 负载问题与 D2S 问题隔离开来。

    我在这里找到了它、

    docplayer.net/63068968-Wideband-complementary-current-output-dac-to-single-ended-interface-improved-matching.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、



    我们尚未找到此分析的更新版本、但此处提供了更好的原始分析链接。 这显示了这个看似(但不)简单的接口所涉及的代数、



    www.ti.com/.../sbaa135a.pdf