This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:转换率足以驱动20V/uSec

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, BUF634A, LM7171, LM6171, OPA197, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791507/lm321-slewrate-is-sufficient-for-driving-20v-usec

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: BUF634A、 LM7171、 LM6171、 OPA197、 TINA-TI

尊敬的先生/女士:

                        我使用 LM321放大20V/us 的输入。 但 lm321的转换率为0.4V/usec。是否有支持20V/usec 输入的器件?

此致

M LOKESWARA Reddy

贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lokesware、您好!

    是的、当然、TI 有很多这样的产品。 进行搜索:

    www.ti.com/.../products.html

    www.ti.com/.../products.html

    www.ti.com/.../products.html

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai 的帮助!

    Lokeswara、
    以下是所有具有超过20V/us 的 TI 放大器的搜索结果:
    www.ti.com/.../products.html

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    Lokeshwara 在我的团队工作。
    浏览了您发送的链接、发现许多压摆率大于3000的运算放大器、如 LM6171、LM7171、LM7172和 buf634a。这些 IC 是否接受大于18V 的输入电压并提供从3.3V 放大到至少18V 的脉冲?信号 PW 为1usec、时间周期为3KHz。
    谢谢
    塞马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、

    使用筛选器缩小搜索范围!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seema、

    您能帮我们更好地了解您的电路设计或应用吗? 我知道输入信号以20V/us 的速度上升、脉宽为1us、总周期为333us。 根据您的消息、输入脉冲的振幅为3.3V、所需的输出为18V 振幅、对吧?

    您的电路必须具有大约6的增益、使用可支持高电压并具有相当大的 GBW 的运算放大器。 由于所需的输出信号太大且太短、因此压摆率需要大于20V/us。 我计算出、180V/us 或更高的压摆率将是开始查找的好地方。

    我将您的电路投入 TINA-TI、并根据您所描述的内容构建输入信号。 使用 OPA197、您可以看到20V/us 的器件将无法正常工作。 查看其他器件并尝试对电路进行建模、以查看它们是否按预期工作。 我会将您的问题告知高速团队、他们可能会提出很好的建议、并发出提示。

    最棒的

    Paul

    e2e.ti.com/.../PulseGainCircuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的回复。

    该电路必须用于将来自具有3.3V 振幅的 FPGA 的1usec 脉冲和3KHz 频率升压到显示模块所需的最小18V 信号。

    正如您正确地说的、我需要最小增益6。尽管我有很多高压摆率选项、但随着压摆率升高、 运算放大器支持的最大电压 会降低。我正在搜索具有+20V 和-20V 高压摆率的电压轨、以便信号能够  以急剧上升和下降放大。

    我们将检查 TINA 电路、并尝试探索其他选项。

    再次感谢。

    塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai