This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2234:测量输入偏置电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792219/lmp2234-measuring-input-bias-current

器件型号:LMP2234

我有一位客户在使用 LMP2234进行设计。  它们主要用于测量器件的输入偏置电流。  我们有什么建议吗?

此外、它们还对放大器输入上的额外 ESD 保护感兴趣。  这将如何影响输入阻抗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    此 e2e 论坛之前讨论过测量 LMP2234等超低输入偏置电流运算放大器的输入偏置电流的主题。 如需更多信息、请访问以下链接:

    e2e.ti.com/.../710223

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Thomas。

    客户希望为输入添加额外的 ESD 保护。 您能否评论一下这将如何输入阻抗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    如果您想保持超低的输入偏置电流、这可能会变得非常棘手。 例如、您可以使用 BAV199等超低泄漏二极管、并将过压钳制到电源轨。 当您通过10...100nF 的低泄漏电容降低 ESD 的压摆率时、这种方法效果最佳。 在任何情况下、必须将去耦电容器直接安装在 OPAMP 的电源端子上。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    LMP2234在所有引脚上均具有内置 ESD 保护。   输入引脚 ESD 保护单元采用特殊的泄漏电流消除技术。 该 内部电路 可确保 LMP2234 femtoampere 电平输入偏置电流 不 会因 其 ESD 电池泄漏电流而不堪重负。 因此、添加外部 ESD 电路几乎会严重破坏 LMP2234在良好、干净、低泄漏的电路环境中能够获得的超低输入电路电流。

    如果客户确实决定添加外部 ESD 保护、则该电路的阻抗将 分流 LMP2234极高的输入阻抗、从而将其降至外部电路所呈现的阻抗。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    正如 Thomas 提到的、内部 ESD 保护单元的泄漏电流低于您可以从外部添加的任何电流(经济实惠)。

    如果输入是真正的"高阻抗"、例如大于1Gohm、则向 Gohms 添加几千欧串联电阻对信号影响很小、但会对 ESD 性能产生很大影响。

    添加串联电阻有助于减少电池需要钳制的峰值电流、从而帮助内部 ESD 电池。 降低峰值电流也会降低输入端的峰值电压。

    如果输入预计会"超出"电路板的范围、通常会添加一个与输入串联的10k 至100k 电阻器。

    当然、电阻器需要能够处理高电压。 一个小的0204 SMT 电阻器可能不会这么做...较大封装中的金属膜或碳是好的。 电阻器两端的电容(~0.5-1pF)是部分快速边缘(HBM) ESD 事件 通过的地方。因此、最好将电阻器拆分成几个串联电阻器、将*跨*总电阻器的电容除以'n'(两个5k's、 3k -实际值或容差不重要-什么是方便的)。