This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904最大输出电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792197/lm2904-lm2904-max-output-current

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:TLV9002

我想将 LM2904D 与线性光耦合器结合使用。 请参阅附件中的我的电路。 我需要12mA 输出 电流(在电路上标记为“IF”) ,温度范围从-40到+50 C。我可以为 LM2904D 设置12mA 输出电流吗?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by   

e2e.ti.com/.../LOC-series-AN_2D00_107.pdfe2e.ti.com/.../3580.LM2904D-circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您可能还需要查看此应用手册:

    e2e.ti.com/.../appnote50.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai、谢谢
    一般来说、使用 LM2904D 和 LOC110的电路也非常适合我-我已经对其进行了测试。 只需怀疑 LM2904D 的输出电流。 我不想使用昂贵的放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLV9002是您可以查看的较新(也很便宜)运算放大器。 它将支持12mA 输出电流、并且不存在使用 LM2904时出现的一些其他问题。 LM2904可提供12mA 输出电流、但输出摆幅也会受到很大影响。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、谢谢
    请报告、在此应用中、LM2904D 可使用的最大输出电流是多少? 不超过10mA? 还是不建议在此处应用 LM2904D?  我仅使用直流信号。  老实说、我一直认为 LM2904是一款非常好的放大器!  但是、很显然、我已经过时了 、使用 LM2904了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    LM2904是一款非常好的运算放大器、但它是一款 Dino...

    根据数据表的图8、当使用5V 电源电压时、10mA 拉电流时的最大输出电压通常为3.5V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    LM2904将能够提供12mA 输出电流、但您必须查看输出摆幅限制是否对于您的应用而言太大、并且可能还存在温度方面的问题。

    从原理图中可以看出、您需要拉电流、这是让 LM2904提供电流的更好方向。 灌电流特性更差一些。 我还建议您查看此应用手册、其中描述了此部分的一些奇怪之处:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:
    尊敬的 Kai!
    谢谢你。

    在本例中、LM2904D 的输出电压不超过3V。 输出电流将不超过10mA。

    此致、
    Vladimir Naumenkov
    www.agat.by