This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:共模输出电压

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792004/amc1311-q1-common-mode-output-voltage

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1311

大家好、

对于 AMC1311-Q1、 我注意到共模输出电压为1.44V、其定义是什么?  这是否意味着零输入、输出漂移?

我能否将负输出与 GND 相连、对于该共模输出电压、它会影响进入 MCU 的正输出?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    AMC1311具有真正的差分输出。 由于 AMC1311由单电源电压供电、因此输出需要偏移以允许"负"输出信号。 此偏移为1.44V、称为"共模输出电压"。 另请参见数据表的图22。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai,

    您说过、我能否将负输出连接到 GND、因为这种共模输出电压会影响到 MCU 的正输出?

    此致、
    基因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    正如我所说、AMC1311具有真正的差分输出、您需要将其连接到数据表图50所示的差分放大器或数据表第1页所示的具有差分输入的 ADC。 但您不得将 VOUTN 连接到 GND!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的评论。 现在客户已经使用0欧姆将 VoutN 连接到 GND、并将 VoutP 连接到 DSP。 在这种情况下、我们是否可以通过任何方式进行调节、例如使用10k Ω 将 VoutN 修改为 GND?现在它们可以做的唯一更改是 VoutN 到 GND 的阻抗。

    因为这是一个紧急情况和客户提供的一些原理图、如果可能、您可以留下您的电子邮件地址、也可以通过 gene-qiu@ti.com 与我联系

    此致、
    基因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    好的、如果是紧急情况:将负载电阻从 VOUTN 连接到 GND2、这类似于从 VOUTP 连接到 GND2的负载。

    Kai