我们使用的是 OPT101光电二极管,在我们的应用中,OPT101的电压输出为1mV,我们希望以极低的噪声放大该信号。 有人能向我推荐适合这种情况的运算放大器吗? 工作频率为10kHz。
我们面临的问题是、我们的信号为1mV、但 OPT101端的噪声输出约为22mV。 因此、我们无法检测到信号。 是否有人可以建议使用相同的运算放大器以及如何降低信号噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的是 OPT101光电二极管,在我们的应用中,OPT101的电压输出为1mV,我们希望以极低的噪声放大该信号。 有人能向我推荐适合这种情况的运算放大器吗? 工作频率为10kHz。
我们面临的问题是、我们的信号为1mV、但 OPT101端的噪声输出约为22mV。 因此、我们无法检测到信号。 是否有人可以建议使用相同的运算放大器以及如何降低信号噪声?
您好,Jingesh,
OPT101内部 TIA 使用低噪声运算放大器。 图11输出噪声电压与测量带宽中的 OPT101数据表图显示、输出噪声是 TIA 电阻器的函数、该电阻器设置跨阻增益和带宽。 例如、使用1兆欧姆反馈电阻器和10kHz 带宽时、噪声将约为200 uVRMS。 这远小于您测量的22mV。 因此、OPT 测量的光源可能具有高噪声、或者外部噪声耦合到 OPT101电路中。 获得低得多的噪声的关键是弄清噪声来自何处、从而破坏 OPT101的低噪声性能。
Kai 提到在 TIA 增益设置电阻器上添加反馈电容。 当然、减小 OPT101带宽会 降低噪声。 但是、这样做可能没有 恢复 10kHz 信号所需的带宽。 在 OPT101输出之后添加低噪声放大 器-即使其噪声可能很好且很低-也只会放大来自 OPT101的噪声信号。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
Jignesh 您好!
OPA388 - 2.7V 至5.5V 电源、轨到轨输入/输出、超低失调电压/漂移、7nV/rtHz 1kHz EN、10MHz GBW
OPA189 -+/-2.25V 至+/-18V 电源、但实际上针对+/-15V 至+/-18V 等更高电源电压进行了优化、轨到轨输出但不是输入、超低偏移/漂移、5.2nV/rtHz 1kHz en、14MHz GBW
INA118 -低功耗 仪表放大器、由一个外部电阻器设置增益、+/-1.35V 至+/-18V 电源、但实际上针对+/-15V 等更高电源电压进行了优化、 不是轨到轨输入/输出、低偏移/漂移、10nV/rtHz en (G= 1kV/V)、70kHz 带宽 G = 100V/V
如果您计划使用5V 电源、OPA388 可提供极高的性能。 如果电源电压较高、例如+/-15V、则 OPA189是最佳选择。 INA118等仪表放大器易于应用、因为它只需要一个增益设置电阻器。 它比 单个运算放大器具有某些优势、尤其是在差分输入应用中。 确保带宽满足您要将其设置为的特定增益所需的带宽。
它们都是高性能放大器、因此无论您选择哪种放大 器、性能都应该非常好。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
Jignesh 您好!
顺便说一下、我们为 INA118提供了全新的、性能更高的替代产品。 这是 INA819、与 INA118相比、您将发现多项性能增强。 您可以在此处找到 INA819数据表:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina819.pdf
此致、Thomas
精密放大器应用工程