This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT101的 OPAMP 选择

Guru**** 1822990 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT101, LMV641, OPA388, INA118, OPA189, INA819
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790953/opamp-selection-for-opt101

主题中讨论的其他器件:OPT101LMV641OPA388INA118OPA189INA819

我们使用的是 OPT101光电二极管,在我们的应用中,OPT101的电压输出为1mV,我们希望以极低的噪声放大该信号。 有人能向我推荐适合这种情况的运算放大器吗? 工作频率为10kHz。

我们面临的问题是、我们的信号为1mV、但 OPT101端的噪声输出约为22mV。 因此、我们无法检测到信号。 是否有人可以建议使用相同的运算放大器以及如何降低信号噪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jignesh、

    您是否注意到您可以在合适的反馈电容的帮助下提供低通滤波?

    您如何连接 OPT101? 您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingesh,

    OPT101内部 TIA 使用低噪声运算放大器。  图11输出噪声电压与测量带宽中的 OPT101数据表图显示、输出噪声是 TIA 电阻器的函数、该电阻器设置跨阻增益和带宽。 例如、使用1兆欧姆反馈电阻器和10kHz 带宽时、噪声将约为200 uVRMS。 这远小于您测量的22mV。 因此、OPT 测量的光源可能具有高噪声、或者外部噪声耦合到 OPT101电路中。 获得低得多的噪声的关键是弄清噪声来自何处、从而破坏 OPT101的低噪声性能。

    Kai 提到在 TIA 增益设置电阻器上添加反馈电容。 当然、减小 OPT101带宽会 降低噪声。 但是、这样做可能没有 恢复 10kHz 信号所需的带宽。  在 OPT101输出之后添加低噪声放大   器-即使其噪声可能很好且很低-也只会放大来自 OPT101的噪声信号。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 对。 但在我的应用中、我必须尽可能保持我的信号形状。 去除噪声后、您可以建议使用任何良好的运算放大器、该运算放大器可以在没有任何问题的情况下放大低电压信号、并且应该具有高 GBP、因为可用频率为10kHz。 如果有,我将感谢您的帮助。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingesh,

    您有何电源安排可为运算放大器供电? 它必须驱动什么负载?

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电池电压为9V。 我通过它操作 OPT101、我在实验室中有一个稳压电源。 运算放大器的输出将进入 ADC 以进行数据采集。 我们需要存储传感器的输出。 但在此之前、我们需要进行充分的放大。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jignesh、

    同样、您是如何连接 OPT101的?

    您的信号形状是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 PCB 轨道上连接了 OPT。 信号形状是脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jignesh、

    那么、您是否已将引脚4和引脚5相互连接? 或者、您是否按照数据表第8.3.2.1节中的讨论连接了外部电阻器?

    您的信号脉冲的确切形状是什么? 这一点很重要、因为它会影响滤波的可能性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingesh,

    关于建议使用 OPT101级的运算放大器、这里有一个起始建议 LMV641。 它 将与9V 电池电源完美配合 、因为它 以大约160uA 的低电流运行。 它具有10MHz 的增益带宽和14nV/rtHz 的1kHz 电压噪声。 您可以在此处查看数据表:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    这是一个很好的建议,尽管我最近缩小到了 OPA388、OPA189和 INA118。 您能告诉我哪一个在我的应用中会更好?

    非常感谢。 我很感谢。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jignesh 您好!

    OPA388 - 2.7V 至5.5V 电源、轨到轨输入/输出、超低失调电压/漂移、7nV/rtHz 1kHz EN、10MHz GBW

    OPA189 -+/-2.25V 至+/-18V 电源、但实际上针对+/-15V 至+/-18V 等更高电源电压进行了优化、轨到轨输出但不是输入、超低偏移/漂移、5.2nV/rtHz 1kHz en、14MHz GBW

    INA118 -低功耗 仪表放大器、由一个外部电阻器设置增益、+/-1.35V 至+/-18V 电源、但实际上针对+/-15V 等更高电源电压进行了优化、 不是轨到轨输入/输出、低偏移/漂移、10nV/rtHz en (G= 1kV/V)、70kHz 带宽 G = 100V/V

    如果您计划使用5V 电源、OPA388 可提供极高的性能。 如果电源电压较高、例如+/-15V、则 OPA189是最佳选择。 INA118等仪表放大器易于应用、因为它只需要一个增益设置电阻器。 它比 单个运算放大器具有某些优势、尤其是在差分输入应用中。 确保带宽满足您要将其设置为的特定增益所需的带宽。

    它们都是高性能放大器、因此无论您选择哪种放大 器、性能都应该非常好。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jignesh 您好!

    顺便说一下、我们为 INA118提供了全新的、性能更高的替代产品。 这是 INA819、与 INA118相比、您将发现多项性能增强。 您可以在此处找到 INA819数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina819.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Thomas 帮助我。 我真的很感谢。 这可以解决我的问题。

    我使用了 INA118、我得到了放大的信号。 感谢您 的建议。 谢谢。