This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA5807A:LNA 解决方案

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA5807A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791010/pga5807a-lna-solution

器件型号:PGA5807A

尊敬的 E2E:

我们是否有下文中所示的 LNA 解决方案?

工作频率734 ~ 960MHz

增益13dB

NF 1.1dB

电源电压1.5~3.3V    2.8V (典型值)

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    你过得怎么样?
    我会将您的问题转交给我们的系统工程师。

    感谢您使用 PGA5807A 器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    你过得怎么样?
    我们的系统工程师回答:
    请查看前面提到的数据表规格:
    在第1、6页和第16页上、有两个可编程低通滤波器范围:
    一个具有75MHz 低通带宽、另一个具有60MHz 低通带宽。
    这些规格不符合您要求的规格。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kung、
    我们是否有任何其他解决方案可以满足客户的要求?

    工作频率734 ~ 960MHz
    增益13dB
    NF 1.1dB
    电源电压1.5~3.3V 2.8V (典型值)

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    你过得怎么样?
    请浏览以下 TI 网站:
    www.ti.com/.../tida-00419

    此链接向您展示了一个高速低噪声放大器。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    另请参阅以下 TI 网站链接:
    www.ti.com/.../LMH6629

    非常感谢!

    此致、