This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:隔离放大器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790391/iso122-isolation-amplifier

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件: ISO224AMC1311

请回答另一个问题

如果我要使用 ISO122、我可以在连接中使用电路吗? 请参阅附件。

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

e2e.ti.com/.../Isolation-amplifier_5F00_ISO122.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我无法回答这个问题、因为数据表中没有足够的数据。 也许 TI 的员工能够回答这个问题。

    当使用+/-15V 为芯片供电时、输入电压范围通常为+/-12.5V、并且保证为+/-10V。 因此、输入电压似乎应与电源轨保持2.5V (更好的5V)的距离。 这可能意味着、当由+/-5V 供电时、ISO122通常提供+/-2.5V 的输入电压范围。 但这也可能意味着、由于制造公差、某些 ISO122即使在输入信号消失的情况下也可能根本无法工作。

    请记住、ISO122来自1989年。 此时、像 OPA122这样的运算放大器和隔离放大器通常由+/-15V 双极电源电压供电。 另一方面、现代 TI 的 AMC 系列没有这些限制、可以使用+5V 的单电源电压供电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    ISO122可由+/-5V 电源供电、1V 至3V 输入应该正常。 不过、正如 Kai 提到的、我们宁愿看到您改用 AMC1311或 ISO224等器件。 对于 AMC1311、无法访问(-)输入、因此您需要对信号进行电平转换。 对于 ISO224、您也许可以提高输入信号的增益、使其处于放大器的 FS 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom、谢谢