This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP7721:lmp7721纳安级电流偏置

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP7721, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789221/tina-spice-lmp7721-lmp7721-nano-ampere-current-biasing

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM7705

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我使用 LMP7721运算放大 器实现超低偏置、因此我使用了 lmp7721作为具有适当增益的跨阻放大器。 我想偏置纳安级电流、但还不能这么做。 您能否建议完成任务所需的 PCB 原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    您能否详细解释该电路的用途?

    一个改进是以不同的方式在连接器 P1中路由信号。 输入信号和输出信号不应相邻布线。 这可能会在输入和输出之间增加不必要的杂散电容、并可能导致电路不稳定。 因此、我将在输入信号和输出信号之间路由信号接地。

    此外、您应该在 LMP7721的输出端添加一个隔离电阻器、以将 LMP7721的输出与电缆电容和其他负载电容(如杂散电容)隔离。 例如、如果没有隔离电阻器、LMP7721可能会变得不稳定。

    此外、不要忽略电源去耦电容器! 将一个100N 电容或类似电容直接连接到 LMP7721的电源端子上。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Kai 的注释中、由于您尝试测量 I1输入电流、因此不需要 R1电阻器、除非可能存在超出电源电压+V 的高输入电压干扰(例如在上电期间)、 输入电阻器用于限制此类故障条件下的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    根据您的问题、我设计了一个毫安电流偏置电路。 上述电路不适用于毫安级的电流、即不稳定的输出。

    根据建议的改进措施、我将尽快进行验证。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据前面的讨论、我使用下面显示的改进来测试电路、但我不能偏置纳安电流。 请建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    如果要测量的电流流入端子"I1"、则会出现问题、因为这会导致输出电压变为负值、这是不可能的、因为 LMP7721由单电源电压供电。 在这种情况下、您需要双极电源电压。

    10nA x 500k = 5mV。 因此、如果您的输入电流不大很多、您可以使用 LM7705来提供负电源电压。

    您的最大测量电流是多少? 它具有哪个方向?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    实际上、I1是由拉电流和测量单元馈入的源电流、我希望使用 LMP7721将电流偏置在1nA 至50nA 之间、并获得0.5V 至3.3V 范围内的输出电压间隔。 现在、我可以使用 LMP7721完成此任务吗? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    确保观察 Kai 关于输入电流方向的点。 如果您尝试向 LMP7721提供电流、输出将尝试移至0V 以下。但是、 由于 运算放大     器由单个正电源供电、因此输出将无法移动到0V 以下。您必须使用双极性电源、例如 Kai 指出的+/-2.5V 电源。

    此外、借助由反馈电阻器值设置的跨阻增益、可以显著增大该增益、从而将1nA 至50nA 的输入电流范围扩展 到更宽的输出电压。 输出电压就是输入电流乘以反馈电阻。 1uF 的反馈电容很大、会极大地限制带宽。 如果您不需要宽带宽、则可以。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程