This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353-N:LF353-N

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353-N, TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788616/lf353-n-lf353-n

器件型号:LF353-N
主题中讨论的其他器件: TL441

大家好

我是来自土耳其的电气工程师

我有一个600 RPM 旋转激光630nm 红光

 我制作了一个接收器、包括带 LF353N 运算放大器的 BPW34光电二极管和 PIC16F877A 微处理器

在接近300米的位置、我有时可以感应激光、但如果晚上有太多阳光或太暗、我每次都必须校准接收器

您能帮我提高传感质量并消除环境光吗

提前感谢您

此致

Cabir Bilirgen

PS:600rpm 为每秒10转、在300米半径范围内、意味着在直径为5mm 的激光器上、大约2000米、2,000,000密耳的圆长度

它进入非常小的占空比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cabir、

    我将使用您的 PS 编号。 接收时间为0.0005m /(2000m * 10revs/sec)= 25ns、即40MHz。 LF353-N 响应速度似乎太慢。 如果光传感器的实际信号长于该信号、则我怀疑传感器太慢、因此响应不是很灵敏(增益和带宽更小)。 运算放大器需要更快、可能需要更快的传感器。

    一些可能的改进包括自动增益控制、TL441对数放大器输入级、针对10Hz 信号的时序相位锁定、以创建消隐周期、从而阻断其他噪声源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cabir、

    您是否成功地找到了解决方案?